This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25037-Q1:TI 是否有能够切换高达4MHz 的推挽控制器/驱动器?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25037, LM5035C, LM5045, LM5039

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616887/lm25037-q1-does-ti-have-a-push-pull-controller-driver-capable-of-switching-up-to-4mhz

器件型号:LM25037-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25037LM5035CLM5045LM5039

我希望驱动一个高达4MHz (每相2MHz)的推挽式逆变器。 我找到了 LM25037、但它只能达到每相500kHz。 是否有人知道 TI 是否有类似的器件、但该器件的每相位频率达到2MHz?

谢谢、

Diogo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Diogo、

    遗憾的是、我没有看到任何能够支持高达4Mhz 开关的推挽控制器。 我们确实有几个控制器、它们可以每相1MHz 的频率进行切换、但是:

    LM5035C
    LM5037
    LM25037
    LM5045
    LM5039

    此致、
    本·洛夫