This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54361-Q1:TPS54361-Q1

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54361-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617100/tps54361-q1-tps54361-q1

器件型号:TPS54361-Q1

您好!  

很抱歉收到上一条消息。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该图并没有给我多少信息。 您能否发布您的输入电压、输出电压和电流要求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输入电压范围为(12V - 48V) 12V 标称电源。

    输出电压(5V 至24V)

    电流取决于连接到 ECU 的负载(但最大为6A),我不确定 ECU 的 KL31 (负极)引脚是否也需要电源。 (要将负电压 fb 发送回电源电路)

    我希望我部分澄清了这一点、因为我还需要确定我是否需要负载上的正负电压...

    使用反相降压-升压稳压器拓扑将起作用?

    此致
    Bhargav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您不会从 TPS54361-Q1获得6A 电流。 您说您的输出电压为5V 至24V。它是可变的吗? 您需要什么负电压?