This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61096A:输出电压中的噪声是否正常?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61096A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/617038/tps61096a-does-it-is-normal-that-noise-in-output-voltage

器件型号:TPS61096A

你(们)好,先生  

我的客户在输入电压:4V 输出电压、20V 输出电流、大约1mA 时使用 TPS61096A。 但发现输出似乎具有一些噪声。  

这是正常的吗? 您是否可以建议对其进行筛选?

                              

                         令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电压尖峰是通过各种路径耦合到示波器中的开关噪声。 无需 COUT 处的纹波。 请在探头中添加20MHz 滤波器。