This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2115A:TPS2115A 输出压降

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2115A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616698/tps2115a-tps2115a-output-drop

器件型号:TPS2115A

大家好、

我们的客户对 TPS2115A 有疑问。

问题:
 即使使用数据表中的电容器采取措施、关闭5V 电源时的压降电压也不会得到改善。

是否可以执行以下操作?

   IN1=5.0V -> 0V (USB 未插拔)
   IN2=3.0V
   D0 =低电平
   D1=高电平->低电平

OUT 电压应从5.0V 转换为3.0V、而不会出现压降。

提前感谢。

此致、

Kenji /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    您是否将 USB 电源连接到 D1引脚并让其下降以切换到 IN2? 如果是、则器件会等待 USB 电源完全下降、然后再进行开关、这将导致输出下降到很低的水平。

    我建议您尝试 D1 =低电平、D0 =高电平、然后移除 IN1电源并查看行为是什么样的。 当 IN2 > IN1时、器件应自动切换。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alek、

    感谢您的支持。
    回答您的问题、"是"。

    我会向客户推荐。

    此致、
    Kenji