This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] +24V 输入,使用 TPS54331、断电保持电路板工作300ms

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616818/24v-input-use-tps54331-power-down-maintain-the-board-work-300ms

主题中讨论的其他器件:TPS54331

当电路板 正常工作时,电路板功耗为5W 至10W,现在输入功率为+24V,我使用 TPS54331将+24V 转换为其它电源,以使电路板正常工作,如果我希望电路板    在24V 断电后300ms 仍能工作,      我应该在+24V 和 GND 之间添加什么功能,如何选择?请 帮助 我 !  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电容中的能量为 E=C*V*V/2。 输入电容器中的能量 E 应该是耗散/效率。 但您仍然需要执行测试来验证它。

    顺便说一下,您的应用程序环境是什么? 为什么要在断电后300ms 内工作?

    这不是一种好方法。 电路可能会使用大输入电容器加电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,谢谢您的回复很快!我的系统用于地铁乘客信息系统,现在电源是直流24V,我想为 imx6生成5V 和4.2V,您能向我介绍 一个在断电和输出电流3A 时具有300ms Vout 保持时间功能的设备吗?如果有的话 不是,只是介绍一些接近我的需求的东西,我仍然无法计算上限的值,你能告诉我更多的细节吗?最后,你能快速回复我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我不知道哪个部分可以保持时间。

    为此、电容器的计算值大于0.4F、这是一个非常大的电容器。 我不确定 IC 在这么大的电容器中能否正常工作、您可以尝试一下。