This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有反向电流保护功能的负载开关 IC 的建议。

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616806/recommendation-for-load-switch-ic-with-reverse-current-protection

主题中讨论的其他器件:TPS22953

大家好、

我需要 使用具有反向电流保护的负载开关、参数为:Vinput = 5V、Imax = 3A。 我宁愿选择采用 SOT-23或 SO-8封装的器件。

有人有什么建议吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    目前、我们没有集成反向电流阻断功能的引线式(SOT/SO)器件。 像 TPS22953这样的 SON 器件是否可以工作?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、  

    非常感谢。