This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2592ZA:EFUSE 故障

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2592ZA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616683/tps2592za-efuse-malfunction

器件型号:TPS2592ZA


我们在电源管理板(PMB)上生产了 EFUSE 作为保护。 我们将太阳能电池板和电池、12V 12/38Ah、连接到太阳能稳压器。 EFUSE 连接在稳压器和任何连接 PMB 的器件之间。 EFUSE 的目的是防止器件被错误连接和意外短路损坏。 我们的系统均为12V、负载电源调节至最大14.5V 4A。 我们在设计中使用了 TPS2592ZA、使用的是110k Ω 的 ILIM 集。 我发现 TPS2592ZA 会在启动后不久出现短路时出现故障。 这是随机的。 在电路正常工作的大部分时间、短路、过流都会被捕获。 故障消除后、保险丝将复位、无需再循环供电。 该电流在4A 的电流范围内进行测试。 什么会导致 TPS2592ZA 发生故障? 我已附上一份电路副本。 您可以看看吗?或者与此芯片的降级等级有关系吗? 并且必须移至

TPS259271。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    建议使用电流高达2.1A 的 TPS2592ZA 器件。 由于您的负载电流范围超出了该范围、我建议将 TPS259271替换为 TPS259271、它在功能和参数方面与 TPS2592ZA 完全等效

    此致
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Rakesh、我将购买少量产品、并告诉您我们的发展方式。

    此致

    技术人员