This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:UCC28070

Guru**** 2610605 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615594/ucc28070-ucc28070

器件型号:UCC28070

我们正在执行输入压降测试,其中输入电压电源关闭10ms,然后上电, 在上电时,IC 将达到峰值电流限值并提供多个周期的保护。

这就是我们认为发生的情况:当输入电压丢失时、输出电压开始下降、当 Vsense 低于2.8V 时、转换率校正开始工作、100uA 电流源为 VAO 充电、  VAO 增加、当输入上电时、电流环路具有高输出 并导致大占空比、 然后、电感器电流被充电至高电平以达到电流限值。

对吗? 可以采取哪些措施来避免这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Holden Pan、

    您能否检查 VAO 引脚的电压、以查看输入电源恢复接通时它是否低于0.75V? UCC28070具有启动保持功能、该功能应防止在 VAO 引脚低于0.75V 之前启动软启动周期、并防止出现浪涌电流情况。 一个选项是从外部将 SS 引脚拉至低电平、以便在检测到交流线路压降时禁用器件。 查看数据表中的第7.3.14和7.3.15节:www.ti.com/.../ucc28070.pdf

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的回复、当交流电源关闭10ms 时、 由于输出电容较大、当交流电源恢复且 VAO 高于2V 时、Vsense 为2.7V、请参见波形、CH1 (Vsense),CH2 (Vao),ch3 (PFC Vin),CH4 (PFC Vout)。 当交流电恢复时、VOO 变为高电平。 由于 Vsense 高于0.75V、因此不会重新启动、SS 也会保持高电平。 我还想、何时需要将 ss 拉低以将其禁用。

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    客户希望使用以下解决方案来避免过流、他们在 IMO 处添加了一个电容器和齐纳二极管、因为该电容器将降低  IMO 上的压摆率、然后使占空比变化更慢、 他们已经测试了此电路、在上电和断电循环测试时没有过流。 此电路是否正常、是否存在任何风险?

    谢谢!

    霍尔登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holden、

    由于这将影响占空比的变化速度、因此我将检查 PFC 级是否仍能满足客户的瞬态响应要求。 还要检查您是否仍然实现了足够的功率因数校正。

    此致、  

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    感谢您的支持。

    此致
    霍尔登