This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3813:WDI 上升沿和下降沿是否作为 WDI 输入有效?

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3813, TPS3813-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615030/tps3813-are-wdi-rising-and-falling-edge-valid-as-a-wdi-input

器件型号:TPS3813

 大家好、

 我们的一位客户正在考虑使用 TPS3813。

 他们对该器件有以下问题。

 您能回答一下这些问题吗?

问题1. 在器件数据表(SLVS331H)的第10页上、我们可以看到一句话:"TPS3813xxx 系列器件具有看门狗计时器、必须通过 WDI 引脚上的正或负转换定期触发看门狗计时器、以避免发出复位信号。" 这句话是否意味着 WDI 上升沿和下降沿、两个边沿 都被检测为看门狗 定时器复位的有效信号?

问题2.  如果在 t_boundary、min 之前输入 WDI 下降沿、 则该值是否有效且/reset 电平是否变为低电平?  (我认为答案 应该是否定的、因为在 t_boundary 之前输入了下降沿、根据 时序图1、Min 经过。)

问题3. 如果在 t_boundary 之后输入 WDI 下降沿、max 已过、/reset 电平是否不会变为低电平? 然后 WD 计时器会复位吗?

问题4. 是否仅检测到 WDI 的上升沿直至 t_boundary、min 结束?

问题5. 下降沿是否必须 由 t_boundary 输入、min 是否已过?

 请您回复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya、

    A1。 是的、  检测到 WDI 上的上升沿或下降沿以防止器件复位。 如果未检测到边沿、则器件复位。

    答2. 如果下降沿发生在 t_boundary、min 之前、则器件复位(/reset 变为低电平)。 为了防止器件复位、下降沿或上升沿必须出现在 t_boundary 和 t_window 之间。 注意:T_BOUNDARY 具有最小/最大容差、t_WINDOW 具有最小/最大容差。 为了确保器件不会复位、在 t_boundary、max 和 t_window、min 之间触发 在图 1、阴影区域表示 t_boundary 的容差、这意味着 t_boundary 可以介于 t_boundary、min 和 t_boundary、max 之间、并且必须在 t_boundary 过后脉冲 WDI 以防止复位。

    答3. 如果在 t_boundary、max 之后输入 WDI 下降沿、则意味着在窗口帧内未检测到下降沿、因此器件复位(/reset 变为低电平)、WD 计时器在延迟后复位。

    A4。 上升沿或下降沿必须在 t_boundary 之后和 t_window 之前发生、以防止复位。

    问题5. 如果上升 沿或下降沿发生 在 t_boundary 之前或 t_window 之后、器件将复位。

    如果您有任何疑问、请告知我是否有任何疑问! 如果提供的答案解决了您的问题,请单击“此问题已解决”按钮。 谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    非常感谢您的回复。

    我可以再问几个问题吗?
    问题1.
    我可以理解 A2中的答案:"如果下降沿发生在 t_boundary 之前、min 则器件复位(/reset 变为低电平)。 为了防止器件复位、下降沿或上升沿必须发生在 t_boundary 和 t_window 之间。"
    但是、这是否意味着无法输入脉冲宽度为50ns、100ns 等的超短脉冲 WDI (PULSE=L -> H -> L)、因为 WDI 的下降沿是在 t_boundary 之前输入的?

    问题2.
    很抱歉、如果我问您与之前相同的问题。
    我了解图1中 WDI 的阴影区域显示了较短的一年时间、容差由 WDT 和 WDR 设置。 如果存在1个'阴影区、则在 t_boundary 经过之前输入1个't WDI 下降沿。 但/reset 不会变为低电平。 图是否正确? 或者您的注释:"如果下降沿发生在 t_boundary、min 之前、则器件复位(/reset 变为低电平)。" 是正确的吗?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya、

    A1。 由于器件查找的是边沿而不是脉冲持续时间、因此脉冲宽度无关紧要。 表6.6要求 VDD 上的最小脉冲宽度为3us、因此、如果可能、我会尝试应用至少3us 的脉冲宽度。 "T_BOUNDARY"不表示区域、而是表示特定的时间。 该时间因器件而异、可创建"t_boundary、min、typ、max"区域。 您希望在 t_boundary 之后发生脉冲。 t_boundary 可以远至 t_boundary、max 如果您的脉冲发生在 t_boundary 之前、则这超出窗口帧、因此器件将复位。

    答2. 无需道歉! 我们随时为您提供帮助。 该图实际上非常令人困惑。 图7中没有标签解释阴影区域、因此有点令人困惑。 在图7中、应该有一个"下部区域"、"窗口框架"和"上部区域"、您想要针对的良好区域是"窗口框架"。 图6更详细地描述了这一点。 在图7中、我认为阴影区域应该是窗口框架的中间良好区域。 器件在"触发脉冲下窗口边界"中复位的原因是、在第一个正常脉冲之后、第二个脉冲恰好发生在较低区域、即中间窗口帧区域之前、这将导致复位。

    如果这不清楚、或者您还有其他问题、请告诉我。 谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    非常感谢您的回复和客气话。

    我可以按以下方式再次问您吗?

    问题1. 如果在 t_bound_min 之前输入 WDI 下降沿(负边沿)、是否发生了/reset=L?
    如果答案是肯定的、那么图1时序图是否错误、因为1' t 下降沿(负边沿)是输入、t_boundary (阴影区域)已过、但/reset 不会变为低电平?

    问题2. 从 Accordign 更改为8.2功能方框图在器件数据表中、WDI 端子连接到上升沿检测块。 我认为这意味着 WDI 上升沿仅有效。 但我们可以看到这句话"TPS3813xxx 系列器件具有看门狗计时器、必须通过 WDI 引脚上的正或负转换定期触发该计时器、以避免发出复位信号。" 8.3.1用户可编程看门狗定时器(WDI)中的说明。
    正确的说法是、WDI 可以仅检测上升沿、也可以检测上升沿和下降沿?

    再次非常感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对延迟答复表示歉意。

    A1。 是的、如果在 t_bound_min 之前输入了 WDI 下降沿(负边沿)、则会发生/reset=L。 图1图显示的下边界不是很好。 它显示了一个阴影区域、但这应该表示窗口帧(中间区域)。 有关时序的更详细说明、请参阅图7。 在图7中、您可以看到下边界、窗口帧和上边界。 为了防止复位、WDI 必须在下边界和上边界内(在中间窗口帧内)进行脉冲。

    答2. 你是对的。 WDI 端子连接到上升沿检测器。 文本错误。 我已经订购了一些 EVM 来仔细检查这一点、但我认为 WDI 只能检测上升沿。 这也是汽车版本(TPS3813-Q1)中对此进行解释的方式。

    如果我的测试发现检测到了两个边沿、我将告诉您。 谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    非常感谢您的回复和 EVM 的双重检查。
    您能不能在得到双次检查的结果时告诉我吗?
    结果对客户很有帮助。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya、

    预期在一天或两天内获得结果。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kazuya、

    结果表明 TPS3813 WDI 仅为上升沿检测。 在 WDI 上只检测到一个低电平到高电平的转换。 我希望这对您有所帮助! 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    如果提供的答案解决了您的问题,请单击“此问题已解决”按钮。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    非常感谢您提供的信息。 这对客户和我们很有帮助。

    我希望您的团队修改句子"TPS3813xxx 系列器件具有看门狗计时器、该计时器必须通过 WDI 引脚上的正或负转换定期触发、以避免发出复位信号。" 数据表中看到的。

    再次非常感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。