This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65094:FIT (闪存图像工具)

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616425/tps65094-fit-flash-image-tool

器件型号:TPS65094

您好!

我有一个问题。

我听说适合(闪存图像工具)工具。 这适用于 Intel Apollo Lake 的 BIOS 构建。
是否有人对此类适配器有一些信息? 这是由英特尔提供的吗? 成本如何?

我的客户正在考虑将 TPS65094x 用于 Apollo Lake。

感谢您的快速回复。

此致、

Michi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michi、

    "Apollo Lake SoC SPI 和签名主映像配置文件(SMIP)编程指南"(IBL#:559702)是一个非常好的资源、可提供有关设置 BIOS 映像的详细信息。 我的理解是 ,它可从 https://platformsw.intel.com 的英特尔RegisteredApollo Lake 英特尔Registered可信执行引擎获得 ,但 BIOS 支持由 BIOS 供应商(AMI、Insyde 等)或英特尔直接提供,因此我们不是该主题的专家。 我不知道是否要花钱、下载时没有看到任何费用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin San:

    感谢您的快速回复。

    遗憾的是、我无法下载"Apollo Lake SoC SPI 和签名主映像配置文件(SMIP)编写指南"。 这是特权问题。
    那么、您能否为我提供其他合适的信息?

    感谢您的支持。

    此致、
    Michi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michi、

    我没有关于此软件的更多信息;它是由英特尔拥有和开发的、供最终客户使用或与他们的 BIOS 供应商(AMI、Insyde 等)协作使用。 与英特尔合作的客户应有权访问这些文档。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin San:

    感谢你的答复。
    我们的客户在"Apollo Lake SoC SPI 和签名主映像配置文件(SMIP)编程指南"中找到了 TPS650941设置部分。
    因此、客户了解使用 TPS650941可以轻松更改 BIOS。

    感谢您的支持。

    此致、
    Michi