This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850-Q1:TPS3850-Q1:TPS3850-Q1、TPS3852-Q1:关于散热焊盘的尺寸、形状和倒角。(续)

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3850-Q1, TPS3852-Q1, TPS3852, TPS3850

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616338/tps3850-q1-tps3850-q1-tps3850-q1-tps3852-q1-about-size-shape-and-chamfering-of-thermal-pad-cont

器件型号:TPS3850-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS3852-Q1TPS3852TPS3850

此问题是以下 E2E 的延续。
e2e.ti.com/.../2269548

Michael - San

感谢你的答复。

我有一些问题。

有关 TPS3850-Q1的信息已得到确认。

问题1.
TPS3850-Q1数据表的第36和43页介绍了封装尺寸。
哪一页是正确的信息?
(我认为第36页上的信息是正确的。 我认为第43页上的信息是错误的。)

问题2.
在数据表的第36页、倒角尺寸被称为"可选"。
TPS3850-Q1的热焊盘是否确实具有倒角?
(是否还有矩形散热垫?)


有关 TPS3852-Q1的信息已得到确认。

TPS3852-Q1数据表不包含有关热焊盘尺寸和形状的信息。
(数据表第29页中注明了"单独工作表上的散热焊盘尺寸和形状"、但没有这样的单独工作表。)
此外、未描述焊盘图案信息。

问题3.
TPS3852数据表的第30页介绍了热焊盘的尺寸和形状。
TPS3852-Q1是否与此相同?

问题4.
TPS3852数据表的第30页介绍了焊盘图案数据。
TPS3852-Q1是否与此相同?

问题5.
>我们不提供此器件的倒角规格。
>如果我们不提供倒角的尺寸、您可以使用简单的矩形形状、而不是带有倒角的形状。

从上面的回答中、我了解到 TPS3852-Q1的热焊盘形状是一个矩形。
(也就是说、没有倒角。)

正确吗?


*
我指的是以下数据表。

TPS3850-Q1:SBVS264A
TPS3850:SBVS301A
TPS3852-Q1:SBVS285
TPS3852:SBVS302

Harukawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harukawa-San、

    A1。 两个页面都是正确的、并且标有相同的尺寸。 页面显示了不同的详细信息量和不同的方向、但描述了相同的封装。

    答2. 倒角器是可选的、因为它仅用于描述引脚1的位置。 在布局过程中、您可以在电路板上创建焊盘时使用矩形形状。 这些器件附带一个倒角散热焊盘。 倒角的尺寸不重要。 矩形尺寸是布局所需的唯一尺寸。

    答3. 是的、TPS3852和 TPS3852-Q1具有相同的封装和相同的散热焊盘尺寸。

    A4。 是的、TPS3852和 TPS3852-Q1的焊盘图案也相同。

    问题5. 有一个倒角、但仅用于描述引脚1的位置。 使用矩形形状焊盘进行布局。 请参阅数据表中提供的布局指南。 在布局过程中、无需复制电路板上的倒角。

    我希望这种回答能帮助您! 如果您有任何疑问或需要澄清、请告诉我。 谢谢!

    Michael