This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:哪个 bq769x0支持 LFP 电池?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77905, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616707/bq76930-which-one-of-bq769x0-support-lfp-battery

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件:BQ77905

你(们)好

我尝试设计 LFP 保护板。 我发现 LFP 电池没有 bq77905大规模生产。

因此、我将7节 LFP 电池的设计方向更改为 bq76930

该 IC 是否支持3.7V 左右的过压保护(适用于 LFP)

版本之间的区别是什么? 例如 bq7693002和 bq7693006。(i2c 地址和 LDO 稳压器除外)

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mahdi 您好、

    bq76930应适用于 LFP。 请查看数据表的保护部分、了解其可支持的范围。 此外、您指出的差异是3002等之间的差异 它是 i2c、LDO 稳压器和 CRC。

    谢谢

    Miguel