This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2941:LM2941T/NOPB

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A47, TPS7A91

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616515/lm2941-lm2941t-nopb

器件型号:LM2941
主题中讨论的其他器件:TPS7A47TPS7A91

大家好!

我们使用 LM2941T/NOPB


使用什么公式来计算线路和负载调节?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eugenii、

    这是一款商业级产品。  我将您的问题移至商业监管机构的论坛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    负载调节规格似乎是一个拼写错误-它应该是 mV/A

    因此、它的输出电压(@1A)=输出电压(@50mA)- 10mV/A *(1A-50mA)

    戴维
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    您确定该公式正确吗?
    也许 Vout(@1A)= Vout(@50mA)+ 10mV/A *(1A-50mA)?
    线性调节公式会怎么样呢?
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    通常情况下、负载调节会导致 Vout 随着施加的电流增大而变低、但也可能会变高。 对于精度更高的1A 器件、我建议使用 Hte TPS7A47等器件、如果您不需要 Vin/Vout 范围、则建议使用 TPS7A91。

    线路调节类似于:Vout(@max Vin )= Vout(@min Vin )+/-线路调节( mV/V)*(最大 Vin -最小 Vin )

    戴维
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通用公式...

    线路调节:Vout (nom)变化百分比、Vin、V/V 每变化1V
    =((ΔVout / Vout (nom))/ΔVin)×100%

    负载调节:输出电压(标称值)变化百分比、Iout 每变化1A、V/A
    =((ΔVout / Vout (nom))/ΔIout)×100%
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为您是指%/V 和%/A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有时可能以%为单位、其他时间以 V/A 或 V/V 为单位-请记住这一点。 选择通常取决于特定器件的方程主要是什么。

    戴维