This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1428Q:EMB1428Q、SPI

Guru**** 2612605 points
Other Parts Discussed in Thread: EMB1428Q, ISO7241C, BQ76PL536EVM-3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616358/emb1428q-emb1428q-spi

器件型号:EMB1428Q
主题中讨论的其他器件: ISO7241CBQ76PL536EVM-3

你(们)好

我有一个应用环境、100节连接锂电池、使用多个 EMB1428Q 来执行矩阵、如何隔离和操作 SPI、使用 CS 太多、3.3V、线路1米。
如果 TI 有这样的程序、我倾向于使用隔离 SPI。向我推荐...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:
    可以使用 ISO7241C 等器件来隔离 SPI。 bq76PL536EVM-3的 SPI 上使用了一个示例。 如 TIDA-00821原理图第5页所示、PDF 文件目前存在问题、但可在下载的 TIDA-00821 CAD 文件中找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM、
    如果我使用 ISO7241C,如何处理多条路径 CS?使用数字隔离器隔离 CS?ISO7241只有四。5V 信号在线干扰如何处理?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:
    具体取决于您的设计方式。 数百节电池至少需要15节 EMB1428电池来覆盖这些电池、并且可以将其组合到至少8个不同的电压模块中。 您将需要以与 MCU 不同的电势隔离每个电压模块。 您的 SPI 总线设计必须兼容。 您可以从 MCU 中使用多个芯片选择和启用、并将每个芯片选择和启用信号发送到单独的隔离器、或对 CS 信号进行多路信号去复用以节省 MCU 上的引脚。 您可能能够通过隔离边界发送控制信号以在模块上进行多路信号分离。 在任何情况下、您都可能需要跨越隔离边界的更多信号、类似于 TIDA-00821中具有单个 SPI 从器件但具有额外信号的额外信号。 请参阅 www.ti.com/isolation 上的隔离选项。
    TIDA-00239显示了来自 MCU 的单独 SPI 路径示例、一条或多条路径可能通过隔离器。 TIDA-00817显示了一个解码 SPI 以与不同设计通信的示例。 在这种情况下、该模块的隔离通过 U1的隔离式接口实现、U1在该模块上提供 SPI 总线。 如果您从 MCU 外设提供 SPI、则可能需要对 CS 进行多路复用、而不是生成您自己的 SPI。
    另请注意、您需要将隔离器的 MISO 信号复用回 MCU、或使用单独的引脚。