This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:数据表中缺少"完成(TTF)时间"命令。

Guru**** 2562140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616618/bq27742-g1-time-to-full-ttf-command-missing-from-datasheet

器件型号:BQ27742-G1

在 BQ27742-G1  第7.1节概述的手册(数据表) 中、提到了充电状态(SOC)、续航时间(TTE)和充满时间(TTF)参数;但命令列表(表8标准命令)未列出充满时间(TTF)命令、仅列出其他两个 SOC (0x2C/0xTTE 和0x17)。

完整时间(TTF)参数的名称是否已更改? 命令是什么?  是否需要根据其他参数(命令)进行计算?  

谢谢、

德语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德语、

    我也看不到该命令。 让我与我们的固件工程师核实一下、然后再联系您。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、德语、
    收到的反馈表明、该器件上不提供 TTF 功能、因此 TRM 中也没有提及。 这是一项监督,将予以取消。 通过了解 FCC 和电池的剩余电量、您可以轻松计算 TTF

    谢谢
    Onyx