This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:放电结束(EOS)

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616405/bq34110-end-of-service-eos

器件型号:BQ34110

您好!

我正在为 BQ34110的 EOS 功能而苦恼。 通过 I2C 适配器进行的通信非常顺利、BQ 芯片是可编程的、CEDV 也按预期工作。 尽管取得了这一成功、但我无法使 EOS 功能正常工作。

函数 EOS_LOAD_ON (0x0044)和 EOS_LOAD_OFF (0x0045)手动打开和关闭负载。

制造状态:0x0057为0x001B (PCTL_EN、EOS_EN、ACCHG_EN、ACDSG_EN)
EOS 配置:0x4218为0x03或0x0B (LSM (充电前放电)、LENCTL、LTEST (测试模式、可选)
记忆放电电流:0x4225被设定为大约预期值

铅酸电池已充满电(监测状态0x0056:0x054A -> FCCx、REST、DSG、TC、FC)。

EOS_START_LEARN (0x0039)或 EOS_RCELL_RRATE_LEARN (0x003B)或 PIN_LEN_SET (0x006E)都不会打开负载。

我是否缺少一个重要的步骤或依赖项、以便 EOS 功能被阻止?

谢谢你
Matthias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mattias
    您能否提供有关您的应用程序的一些背景信息。 设备专家必须为您研究这个问题、我会让您与他保持联系。 我已向您发送了一个朋友邀请函。
    谢谢
    Onyx