This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:如何将我们的黄金映像编程到电量监测计器件中?

Guru**** 2563450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615875/bq27742-g1-how-to-program-our-golden-image-into-the-fuel-gauge-device

器件型号:BQ27742-G1

大家好、

我们将在产品中使用具有小型 MCU 的器件。 但我们不确定如何使用产品中的黄金映像对器件进行编程。 编程的步骤是什么?

谢谢!

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    您可以使用 bqfs、dffs 或 srec 进行大规模生产。
    请参阅以下应用手册:

    www.ti.com/.../slua801

    希望这对您有所帮助。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Onyx!

    我们使用 MCU 来管理电量监测计、并计划在闪存中保存黄金映像副本(空间受限)。 目的是处理货架外的不同电池。 闪存中的黄金映像在出厂时首次构建或电池更换时更新时编程到电量监测计中。

    是否存在二进制映像格式、以便 MCU 可以一次性将其加载到 bq27742数据闪存中、而不是使用.dffs 中的 I2C 命令进行命令解析/编程?

    谢谢!
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    这些文件格式是目前唯一支持的格式。 我们以前的监测计用于支持.DFI 和.ROM 映像、这些映像是二进制文件、但不再是二进制文件。 但是 srec 是标准的全罗拉格式、闪存文件是十六进制文件、不占用大量内存、尤其是.dffs

    谢谢
    Onyx