This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65177:最小 AVDD 输出

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616107/tps65177-minimum-avdd-output

器件型号:TPS65177

现在、输入电压高达13.2V。 最小 AVDD 输出电压是多少?

设置值为13.5、可以实现吗?

我在数据表中找不到最小导通时间规格。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Robin、

    很抱歉耽误你的回答。 最短导通时间约为10%。 如果您需要13.5V 输出电压、则输入电压应小于12.1V

    此致。
    Ilona