This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:CHRG_OK 变为高电平后的 bq25703A/电流限制设置

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615698/bq25703a-bq25703a-current-limit-setup-after-chrg_ok-goes-high

器件型号:BQ25703A

您好!

现在、我正在评估 bq25703A EVM、然后找到与数据表中的说明相比的不同行为。 第8.3.2.2节描述了在 CHRG_OK 变为高电平后设置为默认值的输入电流限制、但在 CHRG_OK 变为"低电平"而不是高电平后、似乎可以将其设置为默认值。 请参阅随附的波形并提供您的意见。

[测试条件]

  • 使用2节电池
  • 负载为1.0A 恒定电流
  • 充电电流设置为0mA

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    了解它。 在仅电池模式下写入时、IC 似乎可以保持 Iin_lim。 今天、我没有带宽来检查它。 我稍后将进行验证。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    感谢您的支持。 这种行为目前在我的客户处没有出现问题、因此目前还不是紧急情况。 请告诉我您何时会找到任何更新。

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我的工作台上验证了它。 这与您的测试结果相同。 当 Iin_lim 设置为仅电池模式时、IC 可保持 Iin_lim。 或者、我们可以说、当 CHRG_OK 变为低电平时、充电器会将 REG0x0F/0E ()中的默认输入电流限制设置为3.3A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    感谢您的支持。 您是否认为应更正数据表中的描述? 到目前为止、这对我来说并不重要、但如果需要、请考虑一下。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新的数据表将对其进行更正。 几周后将发布新的效率数据。