请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
您好!
我正在编写一个工具、用于从使用 bqStudio 创建的 srec 文件更新 bq34z100的固件。
我在 slua665中找到了这样一个程序的示例、"to production with the bq34z1xx"。
示例程序使用大小为1024的数组和从0x4000开始的地址运行。
srec 文件的一个大小为1024的段具有相同的地址。
这似乎还可以。
但是、如何使用整个 srec 文件而不仅仅是1024字节的段来更新 bq34z100。
我希望我的工具编写在 bqStudio 中创建的整个 srec 文件(183,892字节)、就像 bqStudio 本身那样。
谢谢、
维他利