This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq25895:系列差异

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, BQ25892, BQ25895, BQ25895M, BQ25896, BQ25898D, BQ25898

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616316/bq25895-family-differences

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他部件:BQ25890BQ25892、、 、BQ25896BQ25898DBQ25898

是一份概述 bq2589x 系列差异的文档。 ?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼尔

    我已要求我们的营销人员提供更新的文档。 简而言之、主要差异如下:

    高达5A 的电流;4.2V 默认 VBATREG、采用 QFN 封装:
    bq25890 - D+/D-在 I2C 之前设置输入电流限制;可选 OTG 电流限制、输出端位于 VBUS
    bq25892 - PSEL 在 I2C 之前设置输入电流限制;可选 OTG 电流限制、输出端 VBUS
    bq25895 - D+/D-在 I2C 之前设置输入电流限制;3.1A OTG 电流、在专为移动电源设计的 PMID 上输出

    高达5A 的电流;4.35V 默认 VBATREG、采用 QFN 封装:
    bq25895M -与 bq25895相同、VBATREG 除外

    高达3A 的电流、4.2V 默认 VBATREG、采用 QFN 封装:
    bq25896 - bq25892的低电流版本

    采用 WCSP 封装、电流高达4A、默认 VBATREG 为4.2V
    bq25898D - D+/D-在 I2C 之前设置输入电流限制;可选 OTG 电流限制、输出端位于 VBUS
    bq25898 - PSEL 在 I2C 之前设置输入电流限制;可选 OTG 电流限制、输出端位于 VBUS

    您的应用是什么? 您的电池容量是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../bq2589x-family.pdfPlease见附件1页摘要。