This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55010:输出电压精度

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616673/tps55010-output-voltage-accuracy

器件型号:TPS55010

现在、我想将 TPS55010设计用作 隔离式 DCDC 电源(1W):5-5V/200mA、但我想    !TPS55010的输出电压精度,我的请求小于3%,TPS55010可以完成它?thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在此感谢您关注 TI。 我已联系相应的产品组。 您很快就会听到他们的声音。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于初级侧调节、负载调节通常在大多数负载范围内为+/- 5%。 在非常轻的负载下、负载调节的精度略低。 请参阅数据表图27 (并注意 Y 轴标签应为“输出电压(V)”而不是“效率(%)”)。