This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:检查我对400V 输出的'外部'误差放大器和变压器选择的理解情况

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951-Q1, LM4132-Q1, UCC28951, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615969/ucc28951-q1-check-my-understanding-on-the-usage-of-external-error-amplifier-and-transformer-selection-for-400v-output

器件型号:UCC28951-Q1
主题中讨论的其他器件: LM4132-Q1UCC28951UCC28950

Hallo E2E、

我正在设计车载充电器、尝试验证我的理解是否正确。

问题1:外部误差放大器

我正在绘制电路的误差放大器部分、并希望进行自动 CC/CV 转换、并在 TI 培训系列中参考了该转换。 当我将 EA-和 COMP 引脚短接并变为红色时、意味着内部误差信号放大器将被"禁用"、并且在 EA+引脚上感应到的任何内容都将用于控制单元、对吧?

TI 培训系列建议使用 LM4132-Q1作为基准电压源、但该器件显示它可以提供最高仅4.1V 的最大基准电压。 为什么在 TI 培训系列中选择较低的 Vref、而不是基于 UCC28951-Q1提供的5V Vref?

选择齐纳二极管 D401、D402的值(例如齐纳电压和环振)时、我需要考虑哪些注意事项?

问题2:用于400V 工作电压的变压器

我正在尝试根据数据表中的计算结果来计算该设计的变压器规格。 变压器匝数比的计算结果接近于1 (400V PFC 总线至~400V 输出)。 使该变压器以1:1的比率风力是正常的吗?

是否对此类输出电压运行进行过设计审查?

此致

Natthapol Vanasrivilai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在此感谢您关注 TI。 我已联系相应的产品组。 您很快就会听到他们的声音。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Natthapol、

    1.当您将 EA-短接至 COMP 时、误差放大器配置为电压跟随器、误差放大器输出(COMP)将遵循 EA+。 之所以选择 LM4132-Q1、是因为其精密基准精度(0.05%)、UCC28951-Q1的内部基准精度仅为1.5%。 对于二极管-它们不应是齐纳二极管、而应是 MMSD4148T1G 等通用二极管。 仅对于对输出进行 ORing、放大器的较低输出会打开其二极管并在 EA+输入端设置 REDemand 信号。

    2.如果您在次级侧使用中央抽头、则无法以1:1比率调节输出、因为占空比需要100%。 您应该知道、由于 PSFB 的占空比丢失、转换器无法以100%占空比运行。 有必要在占空比上保留一些裕度以进行调节。

    此致
    Oliver
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Oliver、

    这是否意味着最好将 PFC 级的电压电平提升到400V (至450V?)以上、然后让 UCC28951以较低的占空比运行?
    我的 PFC 级目前输出电压为400V。 如果直流/直流级的输出必须能够提供~400V 的最大输出电压、那么我应该瞄准的电压电平可能会是多少并具有足够的裕度。

    此致
    Natthapol
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最实用的方法是根据您的输入电压范围调整匝数比、并根据您的功率级将占空比限制在指定值以下、您可以使用  TI 的功率级设计器工具来计算这些值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Oliver!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Natthanapol

    UCC28950的 Excel 计算器将变压器舍入到最接近的整数-这对于400Vin /12V out 非常有效、其中比率约为21:1、但当 Vin = Vout 时、舍入误差很明显。 Excel 计算器显示的比率为"1:1"、但舍入前的实际值实际上为0.66:1。

    在下面的示例中、我设置了 Vin = Vout =400V。 电芯 C25显示变压器匝数比= 1。  如果您复制此单元格并将其粘贴到单元格 C26中、它也会显示值1、但如果您单击它、则会显示正确的值0.66... 显示在箭头所示的位置。 然后、所有后续计算将是正确的。  

    但是、如果您只需将 C25中显示的值写入 C26、则计算器将在后续计算中使用"1"。

    截断可能应该是针对两个小数点完成的、但不幸的是、没有。

    我希望这是有道理的-总的来说、是的、您可以使用 UCC28951-Q1将400V 转换为400V -可能占空比约为66%。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这正是我以前遇到的问题。 当我在计算中使用"1"时、整个计算会产生大量错误。 所以我犹豫要继续进行计算,结果被混淆了。