This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:制造步骤:从新焊接的 BMS 到完全编程的产品。

Guru**** 2563760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616530/bq34z100-g1-steps-for-manufacturing-from-newly-soldered-bms-to-fully-programmed-product

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

嗨、大家好。

我使用过 TI 的2个电量监测计、但它们始终已经过校准、编程等。 我自己从未经历过制造过程。

因此、我使用的是 BQ34Z100-G1、我查看了数据表、完全不了解我应该执行什么操作以及按什么顺序执行、因此有几个问题:

当我首次将具有 bq34z100-G1的 BMS 焊接到电池上并将其打开时、我应该采取哪些步骤?

从手册中可以看到如下所示:

1.安装扩展名为.gg 的数据存储器文件。

2.编辑单元格数量参数

3.在 bqStudio 的校准屏幕上进行校准

4.从化学成分屏幕中选择正确的化学成分

我是对的、还是我理解完全错了?

何时应使用编程屏幕和黄金图像屏幕?  

同时、我将继续搜索 BqStudio 的说明/手册。  

此致、

Karlis tucs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karl、

    如果您有黄金数据闪存文件、则可以在生产中的原始设备上使用这些步骤。

    • 将黄金文件编程到器件。 (Golden srec 或 df.fs)
    • 校准了最小电压。 如果您使用平均法在黄金文件中设置校准参数、则无需校准电流和温度即可实现。
    • 发送 RESET 命令。
    • 发送 gauge _EN 命令以启用它。
    • 密封密封命令。

    如果您没有黄金数据闪存文件、则可以使用以下步骤。

    • 将 PACK 配置寄存器中的 VOLTSEL 位置位。
    • 对串联电池节数进行编程。
    • 先校准电压、然后校准温度、再校准电流。
    • 对 ChemID 进行编程。
    • 对任何其他参数进行编程、以自定义您的设置。
    • 发送 RESET 命令。
    • 发送 gauge _EN 命令以启用它
    • 运行优化周期。
    • 保存 gg.csv 文件并使用文本编辑器进行编辑。
    • 将两个周期计数参数都更改为0、并将状态更改为02。
    • 使用默认 srec 文件对监测计进行编程。
    • 对 ChemID 进行编程。
    • 加载保存的 gg.csv 文件、并确保包含校准数据。
    • 保存黄金 srec 文件以加载到其他软件包中。

    您可以使用 Golden Image 屏幕保存 golden srec 或 df.fs 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答! 我将尝试按照您描述的方式执行此操作、如果遇到问题、我将发布新帖子。