This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:HDRV2 (升压高侧栅极驱动)在更宽的脉冲宽度和电流下停止工作

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616318/lm5175-hdrv2-boost-high-side-gate-drive-stops-working-at-wider-pulse-width-and-current

器件型号:LM5175

Vin = 18 - 36 V 直流
VOUT = 40Vdc I OUT 范围0 - 4A
在 CCM 和断续模式下、MODE 引脚端接93K Ω。
150kHz
L=12uH

如果 Vin 降至大约24Vdc 以下并且输出负载大于2A、 则 HDRV2 (升压高侧栅极驱动)停止对大量单元工作。
但是、某些电路板以相同的方式构建、可以正常工作、从而更大限度地降低输入电压和最大负载。
这是非破坏性的、如果负载降低或 Vin 升高一个位、则可以恢复并正常工作。
上部升压 MOSFET 的 S-D 上有3A 肖特基二极管、即使上部 HDRV2停止、流过该二极管的电流也是连续的、但当并联 MOSFET 未导通时、功率效率是不可接受的。
似乎该单元正在从 CCM 模式切换到 DCM 模式、以通过关闭高侧升压栅极驱动来防止电流反向流动。  但 Mode 引脚可正确测量1.8V 直流电压。  我们怀疑 Mode 引脚上的噪声会将其提升至不同的模式、因此在93K 上添加了一个100pF 电容、以将500mVpk-pk 噪声降低至低于100mVpk-pk、但没有任何好处。
此外、还怀疑高侧驱动器上的 UVLO 可能会由于自举电压过低而阻止栅极驱动。  但自举电压仍然比 SW2节点高6.5V、这是应该的。
自举电容为0.1uF Vcc 旁路为1.0uF 当自举电容拉至低电平以补充其电荷时、在 Vcc 上可以看到纹波。  尝试在1.0uF Vcc 旁路上加倍、甚至尝试10uF、但也没有任何好处。
VCC 为 IC 内的许多功能块供电。  Vcc 上的噪声是否会影响这些功能? 我们还可以寻找其他任何根本原因的想法吗?  谢谢。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能向我们展示您的原理图吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    就像 Youhao 说的、我们需要先看原理图。 此外、它还有助于显示发生这种情况的一些波形(IL1、SW1、SW2、VOUT)。

    当 HDRV2不工作时、VOUT 是否达到其40Vdc 的目标值? HDRV2是否停止工作或从不工作开始?

    此致