This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:并行运行

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616279/lm5176-parallel-operation

器件型号:LM5176

我想并联两个转换器设计。 是否建议这样做? 您能回答以下问题吗?

1. EA 上的1.6V 偏移是不可容忍的。 此偏移的预期变化是多少? 这是计算并联电流共享误差的一个组成部分。

2.我要将一个跨导 EA 设置为主器件、并将另一个偏置。 这是否有任何原因是不正常的?

3、同步输入上升沿还是下降沿被驱动? 我将同步两个180度异相的并联级。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我应该补充一点、对于上面的#2、我将两个 COMP 引脚连接在一起、以便主 EA 控制两个级。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请通过 Vijay.choudhary@ti.com 联系 Vijay Choudhary、他已经并联测试了两个 LM5176。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    降压/升压转换器本身并不是为并行运行而设计的。 但也可以通过一些方法使用外部组件来并联器件。 我有一些并行发送给您的材料。

    请注意、在降压/升压模式下无法实现相位交错。

    此致