This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5523:驱动速度高于32.7KHz 的外部时钟

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5523

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616570/lp5523-driving-external-clock-faster-than-32-7khz

器件型号:LP5523

大家好、

我希望您的一周进展顺利。  我正在使用一个将多个 LP5523芯片连接到同一外部时钟以进行同步的系统。

在数据表的第6.10节中、该规格显示了6uS 外部时钟的最小/最大高/低电平时间。  转换为最大83KHz 的工作频率。

除了执行速度更快的程序(6.10节中的子注5)之外、如果我以80KHz 运行外部时钟、我是否应该担心任何其他副作用或缺点?

感谢您的观看!

Tim Kutscha

Simplexity 产品开发

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    由于内部时钟是固定的、除了程序执行得更快之外、它可能会影响某些时间释放指令的精度。

    如有任何问题、请告诉我、谢谢!

    谢谢!