This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850-Q1:TPS3850-Q1、TPS3852-Q1:散热焊盘的尺寸、形状和倒角。

Guru**** 2533730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3850-Q1, TPS3852-Q1, TPS3850, TPS3852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616129/tps3850-q1-tps3850-q1-tps3852-q1-about-size-shape-and-chamfering-of-thermal-pad

器件型号:TPS3850-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS3852-Q1TPS3850TPS3852

TPS3850-Q1和 TPS3852-Q1的确认。

问题1.
有关 TPS3850-Q1的信息已得到确认。
我想确认散热焊盘的倒角尺寸。
但是、TPS 3850-Q1数据表中未描述倒角尺寸。
您能否教授 TPS3850-Q1的倒角尺寸?

*
TPS3850数据表描述了倒角尺寸。 (C 0.30)
TPS3850-Q1是否与此相同?

问题2.
有关 TPS3852-Q1的信息已得到确认。
我想确认散热焊盘的尺寸、形状和倒角尺寸。
但是、TPS3852-Q1数据表中未介绍任何内容。
您能否教授散热焊盘的尺寸、形状和倒角尺寸?

Harukawa

e2e.ti.com/.../_2800_TPS3850_5F00_52_2D00_Q1_2900_About-size_2C00_shape-and-chamfering-of-thermal-pad.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harukawa

    A1。 是的、TPS3850-Q1和 TPS3850使用相同的倒角尺寸和相同的封装尺寸。

    答2. 我们不提供该器件的倒角规格。 请遵循第10.2节中提供的建议布局。 如您所见、我们建议散热焊盘采用矩形形状来提供最大散热、因此无需倒角规格。

    我们提供的所有封装尺寸和形状信息均在数据表中提供。 如果我们不提供倒角的尺寸、您可以使用简单的矩形形状、而不是带有倒角的形状。 我希望这对您有所帮助! 如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!


    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael - San

    感谢你的答复。

    我有一些问题。

    有关 TPS3850-Q1的信息已得到确认。

    问题1.
    TPS3850-Q1数据表的第36和43页介绍了封装尺寸。
    哪一页是正确的信息?
    (我认为第36页上的信息是正确的。 我认为第43页上的信息是错误的。)

    问题2.
    在数据表的第36页、倒角尺寸被称为"可选"。
    TPS3850-Q1的热焊盘是否确实具有倒角?
    (是否还有矩形散热垫?)


    有关 TPS3852-Q1的信息已得到确认。

    TPS3852-Q1数据表不包含有关热焊盘尺寸和形状的信息。
    (数据表第29页中注明了"单独工作表上的散热焊盘尺寸和形状"、但没有这样的单独工作表。)
    此外、未描述焊盘图案信息。

    问题3.
    TPS3852数据表的第30页介绍了热焊盘的尺寸和形状。
    TPS3852-Q1是否与此相同?

    问题4.
    TPS3852数据表的第30页介绍了焊盘图案数据。
    TPS3852-Q1是否与此相同?

    问题5.
    >我们不提供此器件的倒角规格。
    >如果我们不提供倒角的尺寸、您可以使用简单的矩形形状、而不是带有倒角的形状。

    从上面的回答中、我了解到 TPS3852-Q1的热焊盘形状是一个矩形。
    (也就是说、没有倒角。)

    正确吗?


    *
    我指的是以下数据表。

    TPS3850-Q1:SBVS264A
    TPS3850:SBVS301A
    TPS3852-Q1:SBVS285
    TPS3852:SBVS302

    Harukawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    マイケルさん μ A

    返信ありがとうございます。μ A

    私はいくつかの質問があります。μ A

    TPS3850 μ A Q1についての確認です。

    问题1.
    TPS3850-Q1数据表的第36和43页介绍了封装尺寸。
    哪一页是正确的信息?
    (我认为第36页上的信息是正确的。 我认为第43页上的信息是错误的。)

    问题2.
    在数据表的第36页、倒角尺寸被称为"可选"。
    TPS3850-Q1的热焊盘是否确实具有倒角?
    (是否还有矩形散热垫?)


    有关 TPS3852-Q1的信息已得到确认。

    TPS3852-Q1数据表不包含有关热焊盘尺寸和形状的信息。
    (数据表第29页中注明了"单独工作表上的散热焊盘尺寸和形状"、但没有这样的单独工作表。)
    此外、未描述焊盘图案信息。

    问题3.
    TPS3852数据表的第30页介绍了热焊盘的尺寸和形状。
    TPS3852-Q1是否与此相同?

    问题4.
    TPS3852数据表的第30页介绍了焊盘图案数据。
    TPS3852-Q1是否与此相同?

    问题5.
    >我们不提供此器件的倒角规格。
    >如果我们不提供倒角的尺寸、您可以使用简单的矩形形状、而不是带有倒角的形状。

    从上面的回答中、我了解到 TPS3852-Q1的热焊盘形状是一个矩形。
    (也就是说、没有倒角。)

    正确吗?


    *
    我指的是以下数据表。

    TPS3850-Q1:SBVS264A
    TPS3850:SBVS301A
    TPS3852-Q1:SBVS285
    TPS3852:SBVS302

    -原川 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael - San

    感谢你的答复。

    我有一些问题。

    有关 TPS3850-Q1的信息已得到确认。

    问题1.
    TPS3850-Q1数据表的第36和43页介绍了封装尺寸。
    哪一页是正确的信息?
    (我认为第36页上的信息是正确的。 我认为第43页上的信息是错误的。)

    问题2.
    在数据表的第36页、倒角尺寸被称为"可选"。
    TPS3850-Q1的热焊盘是否确实具有倒角?
    (是否还有矩形散热垫?)


    有关 TPS3852-Q1的信息已得到确认。

    TPS3852-Q1数据表不包含有关热焊盘尺寸和形状的信息。
    (数据表第29页中注明了"单独工作表上的散热焊盘尺寸和形状"、但没有这样的单独工作表。)
    此外、未描述焊盘图案信息。

    问题3.
    TPS3852数据表的第30页介绍了热焊盘的尺寸和形状。
    TPS3852-Q1是否与此相同?

    问题4.
    TPS3852数据表的第30页介绍了焊盘图案数据。
    TPS3852-Q1是否与此相同?

    问题5.
    >我们不提供此器件的倒角规格。
    >如果我们不提供倒角的尺寸、您可以使用简单的矩形形状、而不是带有倒角的形状。

    从上面的回答中、我了解到 TPS3852-Q1的热焊盘形状是一个矩形。
    (也就是说、没有倒角。)

    正确吗?


    *
    我指的是以下数据表。

    TPS3850-Q1:SBVS264A
    TPS3850:SBVS301A
    TPS3852-Q1:SBVS285
    TPS3852:SBVS302

    Harukawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、但让我来 junp。 大约 A1、TPS3850-Q1具有可湿性侧面、而 TPS3850不具有可湿性侧面。 您是否意味着两个器件的散热焊盘信息仍然相同? 此致、Hiroyuki Ohde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroyuki Ohde、

    我找不到任何迹象表明 TPS3850和 TPS3850Q1之间的散热焊盘尺寸不同。 可湿性侧面不应显著改变散热焊盘尺寸、尤其是因为两个数据表的封装信息中提供的尺寸是相同的。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harukawa-San、

    A1。 两个页面都是正确的、并且标有相同的尺寸。 页面显示了不同的详细信息量和不同的方向、但描述了相同的封装。

    答2. 倒角器是可选的、因为它仅用于描述引脚1的位置。 在布局过程中、您可以在电路板上创建焊盘时使用矩形形状。 这些器件附带一个倒角散热焊盘。 倒角的尺寸不重要。 矩形尺寸是布局所需的唯一尺寸。

    答3. 是的、TPS3852和 TPS3852-Q1具有相同的封装和相同的散热焊盘尺寸。

    A4。 是的、TPS3852和 TPS3852-Q1的焊盘图案也相同。

    问题5. 有一个倒角、但仅用于描述引脚1的位置。 使用矩形形状焊盘进行布局。 请参阅数据表中提供的布局指南。 在布局过程中、无需复制电路板上的倒角。

    我希望这种回答能帮助您! 如果您有任何疑问或需要澄清、请告诉我。 谢谢!

    Michael