This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:BQ40Z50-R1在放电后不会自动充电

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616537/bq40z50-r1-bq40z50-r1-does-not-charge-automatically-after-being-discharged

器件型号:BQ40Z50-R1

您好!


我目前在开发板上具有 BQ40Z50-R1和 BQ294700DSG、它们连接到两节电池。 原理图。

当我将电池放电到任何级别时、如果我将电池连接到充电器、它将不会自动充电。 仅当我连接 SMBus 或触摸 SMBus 的数据/时钟引脚时、它才会开始充电。 我觉得我不小心通过这样做来切换充电 FET、但我不确定。 如果电路板在连接到电源时不自动充电。

谢谢、
斯图尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应该能够配置监测计、以便在睡眠模式下启动充电。 将 DA 配置寄存器中的 SLEEPCHG 位置1、在睡眠模式下 CHG FET 应保持导通状态。 电量监测计将在充电开始后返回正常模式。 当您将 SMBus 信号恢复为高电平时、监测计也将退出睡眠模式。