This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCR010505:启动时输出压降

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: DCR010505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615214/dcr010505-output-droops-upon-startup

器件型号:DCR010505

您好!

我们在设计中的四个实例中使用了 DCR010505。 在四个实例中的三个中、我们看到输出5V 下降。 是否有任何想法、如何/为什么会发生这种情况? 下面的原理图片段和上电屏幕截图。 感谢您的任何反馈!

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好:

    我查看 了原理图。 有关此应用的许多问题、包括输入变化和输入开-关控制电压。 请通过 tguerin@ti.com 与我脱机联系

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您离线联系我。 只是为了更新这个论坛--正如你所怀疑的, 这是一个 DCR010505输入电压被饿死的问题。 我们在为 DCR 馈电的24V 至5V 电源的上电控制信号中出现了干扰、这导致电源在适当的信号导通之前被虚假地导通和关断。 我们修复了该问题、现在 DCR010505运行正常。 谢谢!!

    标记