This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3914:有关内部基准的 LM3914问题

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616281/lm3914-lm3914-questions-on-internal-reference

器件型号:LM3914

我有一位客户询问以下问题:

我的设计要求绝对最低的功耗、如果我不使用内部基准、我的原型中也需要最低的功耗。 我将电流消耗(3Vcc 时)减少了~1.5mA、这是很好的。 您能告诉我在引脚7偏置1.25Vref 的内部限流电阻器的值吗? 如果有任何方法可以断开连接、那么可以使用我的外部1.25V 基准电压(我已经有过)吗? 我不是直接从3914驱动 LED,而是通过多路复用方案驱动 LED。 如果我使用内部基准、我的功耗为~3mA。 如果我使用我的外部基准(lm4041)、我的电流小于2mA。 您能告诉我与您的内部基准串联的偏置电阻器的值吗? 您是否有可发送给我的 REF 部分原理图?

我们是否可以将这些信息发送给客户? 方框图并不表示该电阻器在电路中、但我知道有时方框图并不显示所有细节。 我们可以向他发送一个此参考电压电路的内部图吗?

感谢您对此的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在寻找这些信息。  由于这是一个旧产品、我需要对我们拥有的任何文档进行一些研究、并尝试了解设计人员是否仍然在使用。  当我找到一些东西时、我会与您再次联系。

    谢谢

    特拉维斯