This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596:LM2596-5.0V 的启动电压和 LM2596-ADJ 设置为5.0V

Guru**** 2629085 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2596, TPS3701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616574/lm2596-start-up-voltage-for-lm2596-5-0v-and-lm2596-adj-set-for-5-0-v

器件型号:LM2596
主题中讨论的其他器件: TPS3701

在 LM2596的数据表中、可调版本的最小电压为4.5V、而5V 固定电压的最小电压为7V。 为什么会有这样的区别?

固定版本 IC 是否仅在输入电压达到7V 后启动? 关断顺序如何,它是否在7V 之前工作?

您能不能在 上面放些光吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在哪里看到了这种情况? 我搜索了数据表、但未找到它。 这些是降压稳压器、因此输入电压必须始终大于输出电压。 根据负载电流、所需余量应为1.3V 至1.4V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最小输入电压的一个限制是它必须大于输出电压

    以提供适当的调节。  对于5V 输出、此器件在负载下需要7V 输入。

    可调节器件可设置为较低的输出电压、因此可使用较低的输入电压。

    该特定器件将在大约3V 左右的位置打开。  随着输入电压的增加、输出电压将会增加

    在 Vin 和 Vout 之间存在足够的差异时进行调节。  中的"压降"和"最小输入电压"曲线

    数据表可能提供有用的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    当输入电压低于7时、V I 假设调节将停止、输出将遵循输入下降波形。 我是否可以获得一个方案来获得输出电压的急剧下降而不是跟随输入电压? 是否 有具有相同尺寸和引脚对引脚替换的稳压器(SIMPLE SWITCHER)可提供8-10V 的内部欠压锁定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM2596的数据表显示了可供使用的外部 UVLO 电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在我的情况下、这将不起作用。 我正在寻找内置 UV 方案解决方案的替代方案。
    当然、它应该是具有 LM2596封装和引脚布局的 SIMPLE SWITCHER。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS3701/ TPS 3711是否可用于通过 LM2596实现欠压保护?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果是5V 版本、还请答复当输入电压低于7V 时输出电压是否需要急剧下降的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来可以使用 TPS3701。

    如果您需要对输出电压进行放电、则必须在受控的输出中添加 FET

    外部 UVLO 提供。