This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3060:BQ3060已显示 NRND,是否有其它器件替代 BQ3060? 如果有任何器件可解决引脚对引脚问题、请更换 BQ3060? 非常感谢!

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ3060, BQ3055, BQ4050, BQ3050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616559/bq3060-the-bq3060-has-show-nrnd-is-there-other-device-replace-the-bq3060-if-there-any-device-colud-pin-to-pin-replace-the-bq3060-many-thanks

器件型号:BQ3060
主题中讨论的其他器件: BQ3055BQ4050BQ3050

dears、

您好!

BQ3060已显示 NRND,是否有其它器件替代 BQ3060?  如果有任何器件可解决引脚对引脚问题、请更换 BQ3060?  非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq4050可替代 bq3060、bq3050和 bq3055。 它采用相同的封装、也不兼容引脚、但我有一些非常好的新功能、并且构建在更高级的硬件平台上。