This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116启动等时

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616072/lm5116-lm5116-start-issure

器件型号:LM5116

您好 、支持!

我们的项目 PMU 基于 LM5116。 输入电压为50V、输出电压为24V。 输出电压用于驱动器2电机,每个电机的功率为75W。

但是、当驱动电机时、启动时间高达1.36S、这对于我们的应用而言时间太长。 我们进行了一项比较测试、即直流电源为电机提供电能、并且开始时间为0.2秒。

我们需要24V 电压、并希望缩短电机启动时间。 那么、测试有何不同? 我们可以做些什么来缩短启动时间?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们已收到您的问题、同时您是否有要分享的原理图?

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../POWER_5F00_LM5116_5F00_24V.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您似乎有很多输出电容器。 您是否检查过转换器在软启动期间提供的电流大小?
    在软启动期间、转换器可能会达到电流限制。 在软启动期间、您是否有一些示波器图片可用于分享电感波形和开关节点?

    谢谢
    -Arief