This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050-Q1:对于 LMR14050、有一些问题要问

Guru**** 2390855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616545/lmr14050-q1-there-have-some-question-to-cosult-for-lmr14050

器件型号:LMR14050-Q1

降级器、

我的设计如下、 在电路上遇到了一个奇怪的现象、EN 引脚上焊接了一个电容器、一些电路板可以正常工作、但另一个电路板无法正常工作。

这样的错误状态、输入为32V、Vout 设置为 12V (大约1A)、如果电路不正常、Vout 将缓慢地从5V 偏置为12V 或更高的高电压、一旦我移除 C1、Vout 就可以快速达到12V 并稳定。 顺便说一下,有些电路不 能移除 C1,电路可以工作,所以我不 知道为什么会发生这种情况? 可以给我一些建议吗? 非常感谢 !

然后、图16的含义是什么? 如果 VFB 不是固定电压? 如果与轻负载情况类似、负载无法达到我设定的输出电压。

此致、

顶升

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN 输入是逻辑输入、不应将电容器连接到它。

    如果不需要 EN 功能、则该引脚可保持悬空或连接到 VIN。

    开关频率与 FB 的关系图显示了器件输出短路时的特性。

    频率折返功能可在输出短路时保护器件和电感器免受电流的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Frank De Stasi:
    如果我在 EN 引脚上连接了电容器、有哪些风险? 为什么我连接一些电路正常工作、另一个电路无法正常工作的电容器。
    图16仅显示了短情况、非常感谢!
    最好的 reagrad
    顶起 Jin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    风险就是您所看到的。  器件可能无法可靠启动。