This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ23610:短路

Guru**** 2635015 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616531/lmz23610-short-circuit

器件型号:LMZ23610

当我输入5V 的输出电压时、输出短路、然后断开、发现输出电压将超过10V、为100us。如何  减弱峰值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否在此事件期间提供示波器监控 Vin、Vout、FB 和 Iout 的快照?

    您有哪种负载? 包含输入和输出电容器、电阻器等外部组件的原理图也可能有所帮助。

    谢谢、
    Michael