This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:输入为9V 时 bq25703A/轻负载效率

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616538/bq25703a-bq25703a-light-load-efficiency-at-9v-input

器件型号:BQ25703A

您好!

输入电压为9V 时是否有轻负载效率数据? 我的客户考虑使用具有9V 输出的交流/直流适配器。 我尝试使用 Webench 对其进行仿真、但它没有 PFM 模式...

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    随附的图片显示了具有 OOA 功能使能端的2S 电池轻负载效率曲线。 绿色的一个(最高的一个)是9V 输入曲线。 左侧为6.14V 输出;右侧为8.4V 输出。