This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq76920:bq76930、bq76940外部平衡电阻器尺寸

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616558/bq76920-bq76930-bq76940-external-balance-resistor-size

器件型号:BQ76920

您好!

关于应用报告 bq769x0系列10大设计注意事项、您能告诉我在使用外部平衡 MOSFET 时、我是否可以为平衡电路使用小电阻、为高放电电流使用小电阻? 该文档给人的印象是、这在使用外部平衡 FET 时毫无意义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、可以将一个小电阻与图5、6、7和8中的外部平衡电路 Rbal 配合使用。  当然、要确保互连能够支持电流、电阻器和电路板能够耗散功率、FET 能够支持可用 Vgs 上的电流。 还要记住图8所示的组边界上的共模路径电阻。  如果使用导线、则可能需要使用较重的导线或电路板与电池之间的单独连接、以避免常见路径电阻产生测量误差。