This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24266:输出复位

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24266

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616535/bq24266-output-reset

器件型号:BQ24266

BQ24266将以并联直流/直流方式连接到系统电源、当电源即时无电池时、VSYS 电压将从4.5下降到2.6、 这会导致 系统重新启动。当我在 VSYS 上指定100μF μ F 的电容器时、这是可以的。但我无法在我的应用中提供大电容器。有没有其他方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在恒压模式下(电池不存在或充满电)、bq24266尝试将 SYS 调节为固定电压。 它不用于处理连接到 SYS 的并联电源。  我怀疑您的电源稍微过冲(额外的电容会消除这种情况)、这会导致 bq24266认为存在过压情况。  如果您的应用需要并联电源、那么我建议在附加电源的输出中添加一个肖特基二极管(或由 LM5050和外部 PFET 创建的理想二极管)。  当未连接电池时、bq24266几乎没有风险、但当连接电池时、电池可能会从该电源中看到未调节的充电电流。