This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:充电不正确。 充电电流小于25mA

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615902/bq24650-does-not-charge-properly-charging-current-is-less-then-25ma

器件型号:BQ24650
主题中讨论的其他器件: BQ24610

此设计主要取自应用手册。  

专为 Vmpp 为18V 的 Li-FePo4 1节电池电池组设计(与应用手册相同)  

有人能告诉我为什么电流如此低吗?  

我注意到 Vmpp 上的电压会由于某些内部采样而降至1.2V 以下(Vin 为常量)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还注意到、如果我向 MppSet 引脚施加1.5V 电压、则会使电流增加到大约150mA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kaushalya Weerakoon、

    充电电流可能与您的布局有关。  您能否检查您的感应布线是否遵循开尔文感应(第11节、图25)? 否则、它可能会在您的充电电流中注入错误。  我还发现您没有分离 IC GND 和电源 GND。 请检查是否有任何高电流流经 AGND 至 PGND 以影响 IC 基准。

    谢谢、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.开尔文感应:布局相似,但并非100%相同。 两条参考线的长度和长度都相同。 不要认为这会导致很大的误差(这是为6.6A 设计的,其特性为150mA)

    2.根据布局,我认为从 AGND 到 PGND 的电流不是很高(实际上忘记了这一点)

    PGND 靠近电池端子、GND 在2个位置连接到它。

    有什么方法可以查看这是否是问题? (即使如此,为什么电流如此低?)

    还有什么关于 MppSet 管脚电压下降的想法? (查看电容放电波形)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaushalya Weerakoon、

    对于开尔文感应、您是否还可以检查是否有任何电源与感应迹线连接? 它可能会通过感应迹线流过大电流。

    对于充电、您是否还可以检查 STAT1和 STAT2以验证它是否处于充电状态?

    对于 Vin 压降、您能否检查您的 PV 是否有足够的功率将输出电压调节为18V?
    您有我们的 EVM 板吗? 您是否还可以通过将 EVM IC 换用到电路板的 IC 来检查此 IC 是否良好?

    谢谢、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有电源线与感应路径连接

    充电:STAT1为低电平,STAT2为高电平(STAT1指示灯亮起开始2指示灯熄灭),因此处于充电模式。 如果我连接已充电的电池(锂离子电池4.1V 左右,已针对磷酸铁锂电池断开连接),则更换 LED

    使用设置为20V 6A 的可编程电源进行 IM 测试,以便它具有足够的功率(不确定我是否可以使用 PPS 进行测试,这也可能是问题)也尝试使用18V 但结果相同。

    不、我没有 EVM、但我有一些板、它们的工作方式都相同


    使用 AGND 和 PGND 可能会导致这种情况吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaushalya Weerakoon、

    因此、您使用 bq24650为 VBAT 低于3.5V 的电池充电、这意味着它不处于 CV 模式。
    另请检查 SRP/SRN 之间的电压、以确保布局中没有错误。

    由于 bq24650与 bq24610不同、具有 ISET (充电电流设置)需要连接至 AGND、因此它与 ISET AGND 布线不直接相关。 您是否将 Vref 去耦电容器靠近充电器 IC? 我想知道基准是否稳定、因为 SRP/SRN 是指 IC 基准。

    谢谢、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    C306离 IC 有点远、但靠近所有模拟接地引脚

    SRP 和 SRN 的电压变化率为毫伏平均值,但有一些尖峰(振铃)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    出于好奇,我们甚至可以使用恒压电源测试这一点吗? 或者,我们是否真的需要 PV 电池板,或者我们能否用 PV 电池板的模拟 VI 特性来测试它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaushalya Weerakoon、

    您可以将布局发送至 ann_lien@ti.com 吗? 我想仔细检查您的设计是否有任何错误。

    VMPP 是一个 VINDPM 环路。 如果 Vin 低于设置值、它将降低充电电流、以将 Vin 保持在您的设置值。 如果您使用的输入电压高于18V (您使用20V)、它应该会为电池充电。 恒压电源可用作 Vin。

    谢谢、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我已向大家发送了布局。请看一下

    我真的不认为布局会导致这种大问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kaushalya Weerakoon、

    让我们通过邮件讨论来加快我们的支持速度、谢谢!

    谢谢、

    Ann Lien