This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17510Q5A:降压转换器 NexFET™︎选择工具- FET 功率损耗计算器

Guru**** 2561800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616300/csd17510q5a-buck-converter-nexfet-selection-tool---fet-power-loss-calculator

器件型号:CSD17510Q5A

您好专家、

我正在 http://www.ti.com/tool/fetpwrcalc 上使用您的功率损耗计算工具

但即使我将低侧 FET 更改为 CSD17552、我也无法更改低侧 MOSFET 设置。

如果我需要计算两个 MOSFET 并联条件、如何验证该工具是否满足并联要求?

在此情况下、请帮我解决、非常感谢!

谢谢、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安、
    遗憾的是、工具中无法并联 FET、这是我们希望实现的未来增强功能。 作为一种潜在的解决方案,您可以将电流除以要并联的 FET 数,因此如果您需要40A 至2个 FET,则可以使用该工具通过单个 FET 获得每个 FET 的估计功率损耗。

    Chris
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    提前感谢您的帮助。 我将尝试为我的客户获得更接近的结果。 希望未来的改进能对我们更好、更快地实现。

    此致、谢谢。

    Ann Lien