This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24196:有关 BQ24196用法的问题

Guru**** 2441920 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615966/bq24196-questions-on-the-usage-of-bq24196

器件型号:BQ24196

我已经制作了一个 PCB 来测试 BQ24196。 但我遇到了几个问题。

1.手机电路板的最大充电电流为800mA,而 BQ24196的标称最大充电电流为2.5A。 但我移动了 BQ24196、充电电流正常。 该示意图如下所示。

2. 当我读取芯片的寄存器 REG08时、 我发现它的值在我给 PCB 加电大约20秒后意外变化。  例如、PG _STAT 从1变为0、而 CHRG_STAT 从10变为01。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenle、

    请查看我的以下评论:

    [引用用户="Wenle Lia">手机电路板的最大充电电流为800mA、 而 BQ24196的标称最大充电电流 为2.5A。 但我移动 了 BQ24196、充电电流正常。 [/报价]

    请您澄清此陈述吗? 如果应用所需的充电电流为800mA、则需要相应地修改 I2C 寄存器 REG02[7:2]、以将快速充电电流更改为800mA。

    [引用用户="Wenle Lia"> 当我读取芯片的寄存器 REG08时、 我发现它的值在我给 PCB 加电大约20秒后意外变化。  例如、PG _STAT 从1更改为0、而 CHRG_STAT 从10更改为01。[/quot]

    您能否详细说明您的测试设置? 什么是电池电压、系统电流、寄存器设置? 在此测试期间、器件是否报告了任何故障?

    关于您的原理图:

    • 我注意到您在 PSEL 和 PG 引脚上有标签、这些标签会导致 USB_DM 和 USB_DP。 这些引脚是否连接到 USB 端口的 D+/D-线路?
    • 您的电感器饱和电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fernado、
    对于您的第一个问题、我需要电流至少为2A、但当我将 BO24196放入电路环路时、电流会降至大约800mA。 我没有更改 I2C 寄存器 REG02、因此寄存器值必须为默认值。
    对于第二个问题、我只读取该值而不执行任何写入操作。 电池电压为3.9V、系统电流为800mA。 那么、寄存器值的变化不会出现故障?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenle、

    您是否已验证器件是处于 INDPM 还是 VINDPM 状态? 您是否也在 SYS 上有负载? 如果是、有多少?

    bq24196是一款电源路径器件、这意味着如果适配器不能随着系统负载的增加提供所需的功率、系统功率将优先于充电电流。

    请在测试期间读取以下寄存器:  

    • REG08将告诉您系统的状态、尤其是充电器是否处于 DPM 状态并正在降低充电电流。
    • REG00:该寄存器保存输入电压限制和输入电流限制。 请验证这些值是否符合预期限制。 例如、您的 ILIM 设置为1.7A、但由于您的 PSEL 引脚连接到我假设的 D 线、因此线路上的电压可能过高并强制 PSEL 逻辑高电平、这对应于500mA 电流限制。