This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24196:bq24196能否在电池不存在且 VBUS 插件插入时为系统供电?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616422/bq24196-can-bq24196-supply-system-power-when-the-battery-is-absence-and-vbus-insert

器件型号:BQ24196

您好'

bq24196是否可以在电池不存在且 VBUS 插件插入时为系统供电?

非常感谢吗? 如果 TI 有充电器,则在电池不存在但 VBUS 在中的情况下可以为系统供电;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杜您好、

    是的、bq24196是一个 PowerPath 充电器、这意味着当电池低于阈值时、SYS 输出将被调节至 MINSYS 阈值。 如果没有电池、则必须关闭内部 BATFET、以防止 BAT 引脚节点被充电至电池稳压阈值并持续放电。