This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS62420-Q1:推荐的电感器和 WebBench 建议的电感器值不同。

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615826/webench-tools-tps62420-q1-recommended-inductors-and-the-webbench-suggested-inductor-values-are-different

器件型号:TPS62420-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好

我发现数据表(2.2uH)中的推荐电感器和 WebBench 仿真中相同输入/输出和负载条件下的建议值不同。  

接下来是哪一个。 webench 可得到1.2uH 和4.7uH、而数据表中建议的电感器为2.2uH。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navin、


    很抱歉耽误您的回答。 对于 Webench 上的此设计、假设纹波电流峰峰值为输出电流的某个百分比(典型值:输出电流的30-40%)、则计算电感器。  请参阅以下公式。 (通常情况下、种类值保持为0.3/0.4)

    您可以使用数据表中建议的电感器值。  请根据您驱动的负载类型将流经电感器的峰值纹波电流考虑在内。  

    此致、

    Bhushan