Other Parts Discussed in Thread: UCC28070
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28070 我们将使用参考设计 UCC28070交错 PFC 设计 PMP4311。
我们从该链接下载了 BOM 和原理图。 http://www.ti.com/tool/pmp4311
但我们发现原理图和 BOM 中的材料值不同。
示例:=
C38、C39、C47、C48 :原理图中的值是4700pF,但 BOM 中的值是1000pF。
C66:原理图中的值为220uF,但 BOM 中的值为1000uF。
那么,哪一个是正确的? 我们应该遵循原理图中的值还是 BOM 中的值? 或者是否有任何新版本的 PMP4311原理图和 BOM? 谢谢你。