This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40304:如何计算或获取 Itran (max)值?

Guru**** 2566385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616332/tps40304-how-is-itran-max-value-calculated-or-obtained

器件型号:TPS40304

您好!

参考文献 SLUS964B、我想了解如何  为 Pg15、Pg20和 Pg24上的以下3个应用计算或获得 Itran (max)值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Itrans max 约为设计表中 I max 输出电流的50%