This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150:电感器大小限制-需要推荐

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616298/lm3150-inductor-size-limitation---need-recommendation

器件型号:LM3150

大家好、

我目前正在使用具有以下规格的设计:

  • Vin = 12V
  • Vout = 6V
  • Iout_max = 15A

根据数据表、我得出结论、为了遵循 t_off > 725ns 的限制、我需要小于690kHz 的开关频率。 考虑到这一点、我能够针对不同的开关频率计算 ET、并确定我选择的电感器将处于 L43、L44或 L45的范围内(取决于我最终使用的开关频率)。 在这种情况下、数据表建议使用以下电感器:

  • 来自 Coilcraft 的 HA3778-AL、用于1.5 μ H 解决方案
  • EPCOS 的 B82477-G4102-M、适用于1uH 解决方案

不过、这两种情况对于我的设计来说都太高了。 因此、 对于仍可用于此设计的较短电感器、是否有任何建议?  我自己做了一些研究、并在 XAL7020上着陆。 不过,这麽小,我担心会有其他负面影响,我不会考虑。

请告诉我是否有任何其他符合此标准的电感器、或者 XAL7020是否正常工作、我只是要谨慎一些。

谢谢!

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否已使用 webench 检查了设计参数? 您可以输入设计参数并查看 webench 建议的值。 电感值将与您选择的频率成反比。 因此、如果您以较低的频率运行、则需要更大的电感。 至于 XAL7020、我认为只要它能够处理电流、就可以了。 请记住、电感器必须能够处理您设置的电流限制。

    谢谢
    -Arief