This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7001:为什么在这个应用中使用2个器件? 未使用1件器件。

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615685/tps7a7001-why-used-2pcs-devices-for-this-application-not-used-1pcs-device

器件型号:TPS7A7001

您好、Buddy:

输入6.5V/2.5A 并获得3.3V 输出电压。

为何在此应用中使用2个 TPS7A7001DDA 器件?

在这种情况下、惠斯特通过调整 R1/R2值来使用1个 TPS7A7001DDA 器件?

该器件的电流限制范围为500mA 至2A。 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    将两个 LDO 串联有多种优势。  首先是5V 的中间轨。  由于我 看不到整个原理图、我不确定是否在其他任何地方使用5V 电源轨;但是、R90似乎意味着5V 电源轨会转到其他地方。

    其次(在本例中可能是部分决策)、您能够分散功率耗散。  在您的应用中、总电压降为3.2V。  如果您使用 TPS7A7001的2A 额定满电流、则耗散的功率为6.4W、这将使您的应用中的单个器件进入热关断状态。  通过使用中间5V 电源轨、您将在第一个 LDO 中耗散3W、在第二个 LDO 中耗散3.4W。  此时需要注意的是、由于结至环境热阻为46.4C/W、您仍可能会遇到热问题、因为 LDO 的结温将比环境温度高~140C、TPS7A7001的最高工作结温为125C。

    拥有中间轨的第三个优势是、您将能够提高6.5V 轨和3.3V 轨之间的有效 PSRR。

    TPS7A7001的最小电流限制为2.1A:

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan:

    感谢您的出色解释!

    并向您询问一些问题。

    1. 第一个 LDO 5V 可应用于其他地方。
    2. 我同意您对热关断的看法。

                a:如何计算第一个 LDO 功率为3W? 第二个 LDO 是3.4W?

          3. 从数据表可以看出,LDO 最小输出电流为2.1A。 对吗?

              如何限制输出电流? 或者我对它的理解有误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、

    您只声明了2.5A 的电源电流限制。 由于我不知道您的应用的负载电流、因此我假设(并声明)您的应用将使用 TPS7A7001的满额定电流。 因此、我假设每个 TPS7A7001都有2A 电流流流过它们。 功率等于电压乘以电流;因此、LDO 中耗散的功率是 Vin 和 Vout 之间的电压差乘以负载电流。

    对于第一个 LDO:P =(6.5V - 5V) x 2A = 3W

    对于第二个 LDO:P =(5V - 3.3V) x 2A = 3.4W

    如果您的负载电流小于2A、您可以根据您的应用修改上述计算。

    TPS7A7001的额定电流为2A。 因此、TPS7A7001只能用于负载电流为2A 或更低的应用。 电流限制是在故障条件下为 LDO 提供的保护功能、不适用于正常运行。 当电流高于2.1A 时、电流限制将自动启用。 如需更多信息、请参阅数据表中的第7.3.2节"内部电流限制"。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ryan:

    复制!
    非常感谢!