This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM3478:如何获得140V

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2585, LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/615285/webench-tools-lm3478-how-to-get-140-v

器件型号:LM3478
主题中讨论的其他器件:LM2585

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我正在进行 VLC 项目。 我尝试从5-10 V 的输入将 APD 偏置为140 V。 根据规格、LM 3478的输入范围为3-40V、输出范围为~1-300V。 当我看到这一点时、我认为它可以工作、但当我尝试使用 Webench 创建设计时、它说它无法降低电流、因此我有点困惑、将电流更改为1mA、并使用创建了一个电路 LM2585。 仿真似乎具有正确的输出、但我希望在更长的时间内看到它。 当我在稳态仿真中将波形上的界限扩展一段时间时、它仅在很短的时间内显示该波形、然后切断。 如何在 webench 中使仿真运行更长时间? 如何在 PSpice 中获取 LM2585等 IC? 我下载了 ti pspice 文件的大 zip 文件、但它仍然没有。  即使 webench 无法电路、LM 3478也能工作吗? 如果使用了这两个 IC、如何调节这两个 IC? 谢谢。 很抱歉、所有问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知我们的 Webench 支持小组研究建模问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、无法创建 LM3478设计的原因是它无法补偿这么高的输出电压(您可以单击"为什么找不到器件"按钮查看错误消息)。 我尝试将输出电压降至130V@1mA、并创建了一个设计。 这是否符合您的需求?

    此致、
    Gerold