This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:在 bqStudio 上配置特定电池

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ76930EVM, TIDA-00792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/616274/bq78350-r1-configuring-for-specific-battery-on-bqstudio

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ76930EVMTIDA-00792

您好!

我目前正在将 BQ76930EVM 与 BQ76200EVM 配合使用、以管理电池的充电/放电。 我使用的是6节电池、可以保持22.2V 电压、20C 放电、并以16000 mAh 进行放电、我不确定如何在 bqstudio 软件上配置它。 我想知道我是否可以在了解要更改的设置以及更改的设置方面获得一些帮助? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 提供了一个非常好的 TI 参考设计、其中提供了设计和设置此芯片组的详细示例。 也许会有所帮助。 (TIDA-00792)